This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:为什么 TPS25810能够#39;t 以5V/3A 的电流与 USB 数据线通信?

Guru**** 2758215 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TPS25810, TPS2546, TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834697/tps25810-why-tps25810-can-t-communicate-usb-data-lines-at-5v-3a

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212TPS2546TPS2514

您能否告知沟通失败机制?

我们通过 USB VBUS 线使用 TPS25810、通过 SoC 的 USB 通信线使用 HD3SS3212。

    当 TPS25810设置为 CHG=CHG_HI =1 (它是3A 设置)时、产品无法与 iPhone 通信、我们遇到了一个问题、

但是、当 TPS25810设置为 CHG=1、CHG_HI=0 (它是1.5A 设置) 时、它可以与 iPhone 通信。

我在以下文章中发现、它无法通信5V/3A。

但我想知道机械结构为什么不能通信

(例如   、TPS25810 通过 CC 线路将哪些数据发送到 iPhone? 那么、iPhone 中的设置是什么?等)。

您是否具有 以5V/3A 设置(CHG=CHG_HI=1)与 iPhone 通信的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25810不会接触 USB 数据、并且不应对器件无法通信产生任何影响。 TPS25810内部唯一介于5V/3A 和5V/1.5A 之间的差异是 TPS25810在 CC 引脚上通告的上拉电阻值。

    就您参考的 E2E 帖子而言、是使用 TPS2546、它是一个 BC1.2充电控制器。 旧的 iPhone 无法在3A 电流下充电、最高电流设置为2.4A。 但是、为了在此模式下充电、您在 USB2.0线路上施加恒定电压、从而消除了通过 USB2.0连接传输数据的可能性。 因此、在帖子中、我建议将 TPS2546保持在 CDP 模式、这将允许1.5A 的电流能力以及传输数据的能力。

    我建议将不同的数据通道放置在示波器上、查看当提供3A 功能而不是1.5A 时 iPhone 处理这些通道的方式是否不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢您的评论。

    我们将根据您的建议使用示波器来确认我们的问题。

    我获得了 iPhone 版本是 iPhone XS 的信息。

    此外、我还了解到了一些奇怪的信息;

    1.我们的产品可以传送 USB 数据:我们的产品+(Type-A - Lightning 电缆)+ Type A 转 C 采用器

    2. OUT 产品无法传输 USB 数据:我们的产品+(Type-C - Lightning 电缆)

    首先、您是否也可以 在上面边确认?

    如果我们使用 Type A 转 C Adopter、它无法通过 CC 线路发送当前设置、对吧?

    因此、我 怀疑电流设置无法 设置。

    如果我们使用 Type-C - Lightning 电缆、它可以通过 CC 线路发送电流设置。

    电源

    我们的产品不使用 TPS2514和 TPS2546。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    真有意思。 我还建议在连接 Type-A - Lightning 电缆以及连接 Type-C - Lightning 电缆时、将示波器连接到 CC 和 DP/DM 线路。 在连接 A 至 C 适配器的情况下、TPS25810不会通告电流设置、但电缆本身会通告电流设置。 电缆内部有一个上拉电阻器、该电阻器将出现在 CC 线路上、连接到电缆的器件会检测到该电阻器。

    我无法在我的终端上复制此内容、因为我们没有 iPhone XS 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢您的反馈。

    我监控了 CC 线路和 VBUS5V 以及电流。

    如前所述、当我插入 A 至 C 适配器时、CC 电压会发生变化。 和 Type-C - Lightning 电缆也是相同的。

    我将监控 CC 线路和 DP/DM。

    那么、当我们设置3A 时、您能否告知正确的 CC 线路和 DP/DM 时序?

    我们怀疑 CC 线路和 DP/DM 的握手时序。 因此、请通过 CC 线路和 DP/DM 通知我们握手时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 Rp 和 Rd 协商隐式 Type-C 合同时、CC 线路没有确切的时序要求 有一个规范概括了在检测到 Rp/Rd 电阻器后何时必须将 VBUS 设置为5V、但仅此规格。 如果您在两种情况下都看到 VBUS 为5V、则这不是问题所在。

    建议您检查系统中的其他器件。 TPS25810完全不接触数据线、更改当前广播不会更改数据线的功能。