主题中讨论的其他器件: TUSB8044、 HD3SS3220、
我正在制作一个 USB 集线器、在该集线器中、我从 USB 获取了 D+和 D-、并连接到 TUSB8042的 USB_DM_UP 和 USB_DP_UP。 但问题是没有通信、也无法正常工作。 在任何端口中都没有检测和通信。 我随附了一个电路图、请查看并帮助我解决。 感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../tusb8042.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在制作一个 USB 集线器、在该集线器中、我从 USB 获取了 D+和 D-、并连接到 TUSB8042的 USB_DM_UP 和 USB_DP_UP。 但问题是没有通信、也无法正常工作。 在任何端口中都没有检测和通信。 我随附了一个电路图、请查看并帮助我解决。 感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../tusb8042.pdf
HII JMMN、
抱歉、我不知道您的全名、非常感谢您容忍我这么多、但它仍然不起作用以下是我得到的结果:-
USB_VBUS =~ 526mV
DP = 3.2V
有关时钟、请告诉我您所指的时钟。 请告诉我 PIN 码。
根据您的故障率,只要我将 DP/DM、VCC 和 GND 与电路连接,我的计算机就不会检测和识别故障。
如果您能为我提供一个可行的工作原理图、我将不胜感激、只要我将其插入到我的计算机的 USB type C 电缆中、我就可以识别出我已在网上搜索过、但有各种类型的定制、但我不能这样做 只需将 TUSB8042 IC 用作4端口 USB 集线器的集线器、我将在其中放置4个摄像头(每个端口1个摄像头)并在笔记本电脑上获取输出。 由于我已经购买了电路中显示的所有组件、因此我有义务为我提供一个类似的基于组件的原理图。
再次感谢、
Subhajit
您好、Subhajit、
DP 和 VBUS 处于正确的电平。 您在引脚61和62处看到24MHz 时钟吗?
在测试中、您是否只是连接集线器? 还是所有下游器件都已连接? 集线器是自供电还是由 VBUS 供电?
我们的 TUSB8044 EVM 设计与您在 http://www.ti.com/lit/ug/sllu261a/sllu261a.pdf 上所做的类似
此致、
JMMN
HII JMMN、
嗯、我使用 HD3SS3220消耗最大15W 的功率、然后使用一条数据线路从 C 型连接器获取功率、数据线路被分离、然后用于为 TUSB8042供电、并连接低速数据线路 集线器。
1.测试时、我刚刚连接到笔记本电脑。到目前为止、没有任何设备连接到集线器 IC。
它由我的笔记本电脑 VBUS 供电。
不可以、PD 控制已完成、因此避免了这种情况。
3、是的、有电势、但我看不到任何时钟周期。
我也看不到任何 I2C 地址。
尊敬的 Subhajit:
一旦进入 SMBus 模式、为了退出编程模式并作为正常集线器运行、SMBus 主机必须设置寄存器 F8h 中的 cfgActive 位。
如果您要构建新电路板、则可以考虑切换到 TUSB8042A、该器件具有最新的规格更新。
http://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf
此致、
JMMN