This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:SN65HVD251符合 ISO11898标准

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840293/sn65hvd251-sn65hvd251-meet-iso11898-problem

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件: TCAN1051

尊敬的 TI 团队:

 您可以帮助检查 SN65HVD251是否符合 ISO11898标准?

1、我的终端光标测试 CANH/L 上升时间不符合 SN65HVD251标准

2、当一条线路 CANH 或 CANL 开路时、另一条线路的电压会更高、导致其他节点工作异常

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    感谢您将此事提请我们注意。 是的、SN65HVD251符合或超过 ISO11898-2规范。

    1) 1)您能否分享客户的测试设置和/或 CANH/L 上升时间不符合规格的波形? 是否可以澄清 ISO11898规范中的参数?

    2) 2)当一个 CANH/L 断开连接时、您能否共享 CAN 网络其余部分的样子? 您是在隐性状态、显性状态还是两者期间在连接的线路中观察到直流失调电压?

    最棒的
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否能够解决 SN65HVD251器件的异常行为?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    很抱歉

    客户不愿意向我们提供测试数据、反馈测试需要很长时间。

    目前正在测试 TCAN1051以取代 TJA1051

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否有任何其他可与我们分享的更新?

    谢谢、
    最大