This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:这两个变压器在使用中的区别是什么?

Guru**** 2875700 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843391/dp83848i-what-is-the-difference-between-these-two-transformers-in-using

器件型号:DP83848I

您好,

   在使用 DP83848I,时、我注意到了这个文档 http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

  

  我不确定这两个变压器是否可以 相互替换?请告诉我  使用的区别是什么,非常感谢!

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    一个原理图显示了分立式变压器、其中变压器与 RJ-45连接器是分离的。 另一个示例是 RJ-45、其中集成了变压器。 只要满足电气规格、这两个示例都是可以接受的。 由于它们的结构非常不同、因此它们将不兼容封装。 DP83848I 可与分立式变压器和集成变压器配合使用。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha。

    感谢您的回复、

    很抱歉,我没有清楚地表达。  我想知道 的是变压器  极性。这两 个集成的 RJ-45连接器 具有相同的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    这些点用于传递变压器初级绕组和次级绕组之间耦合的极性。 为此、绕组不会影响变压器性能。 如果尺寸和电气参数匹配、则可以使用两个变压器。 务必确保磁性元件满足 PHY 数据表中的要求。

    此致

    Aniruddha