This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:主链路运行不正常

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842453/sn75dp130-main-link-not-operating-correctly

器件型号:SN75DP130

 SN75DP130的主链路通道(显示端口转接驱动器)出现问题。 我们在 示波器中看到差分输入达到输入 IN0p 和 IN0n、但在 OUT0p 和 OUT0n 中看不到输出。 请帮助我们解决可能导致此问题的原因? 我们正在验证加电序列,但  我们在数据表中看到了一些奇怪的东西。根据图9.2,VCC 是内部电压转换器的输入,VDDD (Vcore) 是输出。 但是、当我们参考加电序列(第11.1.1节)时、表明 Vddd 必须在 Vcc 被施加前首先被置为有效。 不清楚如何应用 Vddd、Vddd 实际上是器件的输出。 也请对此加以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC/VDDD 问题。

    VDDD 仅在使用 DP130DS (双电源)版本时适用。 对于 DP139SS (单电源)版本、只有 VCC 和 VDDD_DREG 可用。

    对于看不到输出的问题:

    1. HPD_SNK 是否为高电平?

    2.您的交流耦合了 DP130的输入和输出吗?

    3.问题是否仅显示在长电缆上? 如果是、您可以通过 I2C 寄存器降低 DP130噪声阈值?

    您是否可以共享您的原理图以便我进行审阅?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康纳:

       有更新吗?

     

    Connor McLaughlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器

    我现在将关闭该线程、您可以通过回复该线程来重新打开该线程、或者如果有更新、则创建新线程。

    谢谢

    David