This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9638:此器件是否有 RS422快插替代产品?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9638C-EP, THVD1450, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835056/sn65lvds9638-is-there-an-rs422-drop-in-replacement-for-this-part

器件型号:SN65LVDS9638
主题中讨论的其他器件:UA9638C-EP、 THVD1450、 AM26LV31E

是否有 RS422替代此驱动器( 将在温度范围内运行)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您的问题、 LVDS 和 RS422之间没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我有 一个使用 LVDS 器件的现有设计; 我有一项新要求、需要差分/RS422或 RS485 信号、因此我正在寻找具有相同尺寸和引脚布局的器件、因此我可以将其放入设计中、而无需重新制造电路板($)或切断并跳接其中的器件。  器件还必须为工业温度等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为 INT-TRX 组、他们可能有解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     uA9638C-EP 器 件是一款双路 RS-422驱动器、具有等效的引脚排列和-40 C 至+85 C 的额定温度。听起来就像您在寻找的一样。  如果您对此有任何反馈、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    不过、我可能...下载了 uA 数据表、并注意到该器  件需要5V 的 Vcc (在建议的额定值表中)、而 SN 器件需要3.3V 的 Vcc。   但是、绝对最大值表指示该器件可以在0.5V 至7V 的任何位置使用 Vcc 运行、因此听起来应该可以...

    有什么想法?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我不建议在 VCC = 3.3V 时运行此器件;它可能正常工作、但我不希望它满足 RS-422要求(尤其是对于标准负载条件下的差分输出振幅等规格)。  如果 VCC 无法升高(例如、由于其他组件共享)、恐怕没有可用的直接插件选项。

    有关3.3V 的选项、您可以查看 AM26LV31E。  这是一个四通道器件、因此您需要浪费几个通道-从器件角度来看、这是可以的(只需将驱动器逻辑输入连接到高电平或低电平、并使 Y/Z 输出保持浮动)、但在空间方面可能对您不利。  我们还有一个单通道 THVD1450可以正常工作、但您需要其中两个(在这种情况下、您将有两个未使用的接收通道)。

    此致、
    最大