This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:客户遇到 CLK 输出无信号的问题。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842514/sn75dphy440ss-customer-encountered-the-problem-that-clk-output-no-signal

器件型号:SN75DPHY440SS

您好、先生、

客户遇到其 CLK 输出(DBCP/DBCN)无信号但数据工作正常的问题。

如果出现任何硬件错误或设置不正确、您能提供建议吗?  

或者分享一些技巧、我们如何研究问题?

BTW、MIPI CLK 将进入高速模式。

谢谢、

乔治   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我看不到原理图有问题。 请您澄清一下"BTW、MIPI CLK 即将推出高速模式"这句话吗?

    您是否有时钟输入和时钟输出的示波器捕获?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您查看原理图、让我从客户那里了解更多信息。

    还将范围用于参考的数据输入。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治  

    我现在将关闭此主题、您可以通过回复该主题帖来重新打开此主题。

    谢谢

    David