This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:遵循用户指南和#39;s 指南。 已安装最新的 MSP430驱动程序软件并已安装 USB-2-MDIO 软件、但无法识别 DP83869EVM

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834671/dp83869evm-followed-user-s-guide-installed-latest-msp430-driver-software-and-installed-usb-2-mdio-software-but-dp83869evm-not-recognized

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

您好!

我目前希望将 DP83869EVM 用作100Mbps 铜缆转光纤以太网介质转换器。 我遵循了用户指南中提供的说明。

我通过以下链接安装了 MSP430驱动程序:

并通过以下链接安装了 USB-2 MDIO 软件:

http://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO

在 EVM 插入并通过 USB 供电的情况下、我使用 USB-2-MDIO 收到了消息 bow。 我是否遗漏了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该会在 USB-MDIO 工具中看到要连接的端口列表。 请检查您的 PC 上的 USB 端口是否正在重建。  

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET