This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:自动 MDIX 模式

Guru**** 1461210 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842409/tlk106-auto-mdix-mode

器件型号:TLK106

您好!

TLK106支持 Auto-MDIX。 我们似乎可以使用交叉电缆或两岸电缆、因为与连接方进行了协商。 我对 Auto-MDIX 的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,唐俊弘,

    是的、您对 Auto-MDIX 的理解是正确的。 您是否将 TLK106用于新设计? 如果是、您可以考虑使用 DP83822I。 如果没有、我们将继续使用此产品支持现有项目。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-如果您认为您的问题已解决、请关闭此主题。 非常感谢。

    Cecilia