This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:有关 MII 发送 DP83848N 的问题

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833896/dp83848i-question-about-the-mii-transmit-dp83848n

器件型号:DP83848I

Geet、您好!

我们无法理解。

TI 的所有 PHY 都需要 MII 的 TX_CLK 到 TXD0才能要求最小10ns?

根据标准、在 MII 模式下、TX_CLK 由 PHY 发送到 MAC、而 MAC 的 TXD 延迟 TOV (0ns-25ns)。 例如、如果 MAC 在2ns 后输出 TXD、则无法满足 PHY 的10ns 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    正如我之前的主题中提到的、PHY 无法满足0ns 的规格。 数据需要稳定才能进行时钟采样

    请检查 MAC 是否可以将 TXC 输出调整为10ns。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET