This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:dp83825

Guru**** 2757595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843397/dp83825i-dp83825

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、  

系统结构使用 STM32F4 MCU + DP83825I、MDIO 通信正常,当通过 RJ45?连接到路由器时、为什么路由器上的指示灯不亮起、以及 dp83825寄存器中的链路状态为0

思考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来链路没有建立。 您能否共享0x00、0x04、0x10、0x19的状态? 您是否还可以检查路由器在连接到另一个100Mbps 设备时是否可以成功连接?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我现在将关闭此主题、请在新信息可用时打开新主题。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    0x00的状态值为0x3100

    0x04的状态值为0x01E1

    0x00的状态值为0x5002

    0x00的状态值为0x8000

     当连接到另一个100Mbps 设备时,路由器可以成功连接

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    0x00的状态值为0x3100

    0x04的状态值为0x01E1

    状态值0x10为0x5002

    状态值0x19为0x8000

     当连接到另一个100Mbps 设备时,路由器可以成功连接

    此致