This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2536350 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841291/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

您好,

我使用的是 DP83869HM 收发器  

我无法为不同端口配置活动寄存器、例如用于电气端口和光端口的活动寄存器、我想单独配置它们。

有关活动状态,请参阅此通用寄存器以外的任何其他寄存器。

谢谢  

Kaavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaavya、

    您想查看端口上是否有流量、端口上是否有链路或端口的配置是什么?

    使用寄存器0x18、您可以将 LED 引脚配置为显示活动变化(即仅 RX、仅 TX、TX 和 RX)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross,

    谢谢。

    0x18寄存器用于配置 LED 活动,但如何在数据传输的情况下获得数据传输的状态。

    要了解数据传输状态,我需要一个寄存器。

    谢谢、此致、

    Kaavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaavya、

    我们在器件中没有此类功能。  

    但是、您可以尝试无意中使用 WoL 来实现这一点。

    在 WoL 部分中、您可以在寄存器0x134中将 WoL 设置为模式匹配。

    在模式上启用掩码、以便将所有帧标记为 WoL 帧。

    将寄存器0x15C、0x15D、0x15E、0x15F 分别设置为0xFFFF。

    然后、您可以在寄存器0x12中设置 WoL 中断、以监控通过 PHY 的帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    非常感谢您的建议。

    我将实施并检查它。

    我需要有关自动协商的另一个帮助。

    如何通过软件实现来启用自动协商,比如我可以读取/写入哪些寄存器来启用它,而不会受到自举引脚的干扰。

    此致,

    Kaavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaavya、

    您可以使用寄存器0x0 / 0xC00广播自协商、使用寄存器0x4 / 0x9 / 0xC04广播控制速度和双工广播。

    对于与原始帖子无关的问题、我们要求您启动一个新主题、使 E2E 成为一个用户友好的可搜索 QA 存储库。  

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross,

    非常感谢,这解决了我的问题。

    此致,

    Kaavya