This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:寄存器0x54设置对 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1的反向通道 GPIO0具有影响

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835069/ds90ub947-q1-register-0x54-setting-having-effect-on-back-channel-gpio0-with-ds90ub947-q1-and-ds90ub948-q1

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1

我的客户遇到了 DS90UB947-Q1无法在反向通道上传递 GPIO 的问题、尤其是 GPIO0。  他们声称解决方案是将947的寄存器0x54从其启动值0x3设置为0x0。  他们还说、寄存器0x54说明表意味着我们只需清除位1、但实际上我们必须清除[1:0]。  这与数据表描述的不同。  您能否澄清这个寄存器表(特别是"保留"位0)、以及它是如何影响 GPIO0的反向通道操作的?   

他们在开始时注意到的是 DS90UB948-Q1合作伙伴器件的寄存器0x28。  948寄存器0x28读回0x18、这似乎表示 GPIO0和 GPIO1配置为备用 I2S 输出模式。  将947寄存器0x54写入0x0后、948寄存器0x28读回0x11、这意味着 GPIO0和 GPIO1配置为正常运行。  948寄存器0x28[位7]= 0是否说明947寄存器0x54如何影响 GPIO0和 GPIO1 (因为位7启用了948寄存器0x28的正向通道控制)?

此致、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    能否检查947的模式引脚搭接? 正在使用什么分频器? 通过 MODE_SEL0引脚搭接设置0x54的位0。 在模式2和6中、该值默认为"1"、必须设置为0才能通过反向通道传递 GPIO。  

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    MODE_SEL0仅具有40.2k 下拉电阻(mode0 #1)、MODE_SEL1具有90.9k 下拉电阻和113k 上拉电阻(mode1 #4)。  寄存器0x13 (MODE_SELx 解码)回读0xB8、这与引脚搭接设置相匹配。  关于为什么位0不默认为"0"的其他想法吗?

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    很抱歉、我在上面的帖子中被误认为是错误的。 MODE_SEL1引脚在0x54中设置此位、实际上2、4、6或8的 MODE_SEL1设置会使该位变为高电平。 对这种混乱表示歉意。 因此、当 MODE_SEL1 = 4时、这是预期行为。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    MODE_SEL1表似乎缺少最右列,其中交替显示0 (对于奇数模式)和1 (对于偶数模式),它们映射到寄存器0x54的位0的初始值-这是正确的吗?   如果是、您能否考虑修改数据表(例如 MODE_SEL1表和寄存器0x54说明表)以记录 MODE_SEL1引脚搭接对反向通道 GPIO 功能的影响?

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    是的、我们将把它添加到下一个数据表更新中。  

    此致、

    Casey