This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:关于影响模拟电源 ANA33VDD 的引脚

Guru**** 2930450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838301/dp83849if-about-pins-affecting-analog-power-supply-ana33vdd

器件型号:DP83849IF

您好!

 我想知道影响模拟电源 ANA33VDD 的引脚。

1) 1) TPTDP 和 TPTDM 电源是 ANA33VDD 吗?

2) 2)如果 PFBINx 短接至 GND、是否可能存在来自 PFBOUT 的大电流? 那么、电源是 ANA33VDD 吗?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    TPTDP 和 TPTDM 位于 ANA33VDD 域中。

    PFBIN 是 LDO 的内部输入电源引脚。  

    我不确定 PFBOUT 在 PFBIN 接地短路时的行为是什么。

    您将短接内部 LDO 的输入引脚。

    在这种情况下、操作未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    如果 PIN28、34 (PFBIN2、PFBIN3)短接至 GND、这些引脚连接至 IC 外部的 PFBOUT (31引脚)、因此 PFBOUT 短接至 GND。
    在这种情况下、是否存在来自 ANA33VDD 的过流可能性?

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    如果您能评论模拟电源过流的可能性、那将对我有所帮助。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFBIN 和 PFBOUT 引脚不能短接至地。 如果它们对地短路、则器件行为未知、并且在 ROC 之外。

    我不确定 ANA33VDD 上是否存在过流可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

     感谢您的评论。

    此致、
    肯什