请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TPS65988、
对于 TPS65987D 和 TPS65988、如果没有外部 SPI 闪存器件来馈送配置文件、这些器件的功能如何? 是否可以使用微控制器主机对该安全配置数据进行编程?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gregory、
是的、您还可以使用器件的 I2C 接口从主机对 TPS65987D 和 TPS65988进行编程。 您还可以阅读 TPS65987和 TPS65988通过 I2C 进行无 SPI 主机编程 应用手册、了解有关此内容的更多详细信息。
谢谢、
哈里
您好、Gregory、
是的、您可以使用 GUI 对二进制文件进行编程、但您还需要使用 FTDI 或 Aardvark 主机适配器对 PD 控制器进行编程。
您可以在以下文章中阅读有关该主题的更多信息: http://www.ti.com/lit/ug/slvub60a/slvub60a.pdf
谢谢、
哈里