This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:IP 片段中无 PTP 数据包的行为

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842589/dp83640-behavior-in-ip-fragment-without-ptp-packets

器件型号:DP83640

您好!

我想确认 DP83830和 DP83840中 PTP/IEEE1588v2兼容产品的运行规格。

如果在 PTP 以外的数据包中发生 IP 片段、PHY 设备是否会错误地将该片段数据包识别为 PTP 数据包、并重写数据、即使它不需要重写?
例如,更新集合字段。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在问、非 PTP 帧的帧是否因某种原因被损坏成为 PTP 帧、PHY 更改了帧的时间部分、它实际上可能是数据? 我发现这种情况极不可能发生、因为 CRC 不匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、


    是的、您的理解是正确的。

    尽管如此罕见、TI 的 PHY 器件能否防止此类故障? 或者、我们必须在 MAC 侧阻止它吗?

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    你有更新吗?

    我只是想知道 、当 PTP 帧中出现损坏的数据时、是否有一个功能来保护 TI 器件。

    或者、它是否没有保护功能并更改帧的时间部分?

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我正在使用 Kenshow。  请在10月3日前向我们作出答复。

    ===
    我们只是想知道、当 PTP 帧中包含损坏的数据时、是否有一个功能来保护 TI 器件。
    或者它是否没有保护功能并更改帧的时间部分
    ===

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

     数据表中有一个用于检查 UDP 协议字段的寄存器、我了解到它似乎具有相应的函数、但这次我无法读取确认项。

     下面详细介绍了确认项目。

     PTP 数据包基于 Ether Type 和 IPv4 IP/UDP 报头端口号(319/320)。 这次、我想确认 IPv4 IP/UDP 报头端口号。

     当使用 IP/UDP 执行 IP 分段时、如果 UDP 报头中的 PTP 端口号不是319/320、则第一个数据包将不会被识别为 PTP 数据包。 在后续的碎片数据包中、没有用于存储此端口号的 UDP 报头部分、可以看到数据。 如果该数据部分恰好与 PTP 的端口号重合、我想确认它是否被错误地识别为 PTP 数据包、并且数据被更新(重写)以更新时间。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nao 和 Kenshow、

    很抱歉耽误你的时间。 上周我是 ooo。

    没有办法防止发生这种事故。

    不过,我想这种情况是非常罕见的,因为有一个 CRC。

    如果帧被改变、CRC 也需要奇迹般地改变为与帧相关的值。