This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:25MHz 时钟输出启动

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83848M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842022/dp83848m-25-mhz-clock-out-start-up

器件型号:DP83848M
主题中讨论的其他器件:TLK105

尊敬的社区:

我们目前正在开发一个与 TMDSIDKAM437x 密切相关的定制板。 但是、我们决定将 TLK105以太网 PHY 收发器与包含25MHz 时钟输出的 DP83848M 进行交换、因此无需额外的时钟源组件、从而节省了空间和成本。 如数据表中所述、我们已将 X1引脚(时钟输入)连接到25_MHz_OUT 引脚并将 X2引脚悬空。
据我们所知、甚至没有关于如何启动此25MHz 时钟输出的说明。 上电时钟源接地。 是否有人知道如何启动它或遇到类似问题?

此致、

Liliane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liliane、

    您可以向我发送原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    是的、您可以在下面找到原理图。

    在相应的数据表中、我找不到应该配置的寄存器来启动时钟。
    提前感谢您、

    Liliane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    到目前为止是否有任何更新?

    提前感谢您。

    此致、

    Liliane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liliane、

    您不能将25MHz 时钟馈入 XI

    25MHz 时钟输出源自 XI 上的基准  

    PHY 需要参考时钟才能运行。

    在 XI 上有一个参考时钟时、PHY 将输出一个25MHz 时钟、此时钟可被用于其它器件。