This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:保护 USB 引脚

Guru**** 2766445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829662/tusb8041-protection-usb-pins

器件型号:TUSB8041

您好!

我的客户希望使用 usb8041、并且有特殊要求、他希望对 USB 引脚(USB_SSRXP 等)实施保护以实现雷电保护。

引脚上的最大值为1.4V。我是否正确理解了参数、这是它们需要保护的值?

我在该范围内未找到 TVS 二极管。

用于 USB3.0的 TVS 二极管将钳位在2.1V

你可以帮帮我吗?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与内部团队核实。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    由于超高速信令中使用的交流耦合电容器、因此可以接受额外的电压。  如果客户对 ESD 有特殊要求、我们建议他们在 USB ECN: 适用于第1代 AC 的 USB 3.1 ECN PHY 019 coupling.pdf 上的 RX 超级电容对上实施交流电容-可从 USB.org 下载。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    根据我的理解:您能指定"额外电压"吗? 它为什么可以接受?

    是否没有 ESD/TVS 二极管?

    感谢你的帮助、

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我将您的查询移至 ESD 小组论坛。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我仍然没有得到答复,我不知道你的第一次答复是什么意思。

    您能帮我找到答案吗?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    ESD 团队可以帮助您找到支持 USB 3.0的保护器件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们仍然没有找到答案、另一位同事也在接管。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    对于 USB3.0、您无需遵守数据表中的最大直流规格、因为 ESD 事件是一个非常快速的瞬态。

    我们有多个用于 USB3.0的器件、可在 ti.com/esd 的"产品"选项卡下找到、并按 USB3.0进行搜索