主题中讨论的其他器件:DP83TC811、 DP83TC811SEVM、 DP83TC811EVM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ross、
请查看我的以下回复:
这超出了 IEEE802.3bw PHY 的工作范围。
Vishal ]是的、您是对的、我们知道这一点。
PHY 是否会从本质上侦听与其他两个正在进行通信的 PHY 的线路?
Vishal]是的、TI PHY 将侦听另两个 phy/Automotive 以太网端点(主站和 Salve)已彼此通信的线路。
如果是、PHY 将无法知道信息是来自主器件还是从器件 PHY。
Vishal ]我们设计了硬件电路来将单向流量信号与与另两个正在进行通信的 PHY 的线路分离。 即、此电路的输出是两个差分对、一个是从主设备传输到从设备的 PAM 3信号、另一个是从设备传输到主设备的 PAM 3信号。
我们只是想了解 TI PHY 是否具有任何特殊的配置/设置、仅用于 解串/解码从(已知源)主设备在从模式下配置时接收到的信号、反之亦然。
此致、
Vishal