This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:寻求支持以在无源模式下使用 TI PHY

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM, DP83TC811EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843147/dp83tc811r-q1-seeking-a-support-to-use-ti-phy-in-passive-mode

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811DP83TC811SEVMDP83TC811EVM
您好!
我们处于汽车以太网协议测试和测量器件的架构阶段、该协议旨在为捕获/探测配置的汽车以太网帧生成触发器。
我们在 EVM 上进行了一些初始测试、并得出结论:在主从模式下、PHY 与逻辑链路连接模式连接时、PHY 能够提供输出。
我们有一个不同的要求、即 PHY 应仅在无源模式下运行、在这种模式下、它将对主从发送的单向(PAM -3)流量的接收数据进行解码/解码、在这种情况下、TI 的 PHY 不应启动任何流量、 但将用作无源器件来解码 TRD_M/_P 线路上接收到的 PAM 3数据并在 RGMII 接口上生成数字数据。
是否有办法满足这一要求?
此致、
Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    这超出了 IEEE802.3bw PHY 的工作范围。  

    PHY 是否会从本质上侦听与其他两个正在进行通信的 PHY 的线路?

    如果是、PHY 将无法知道信息是来自主器件还是从器件 PHY。

    请发送一份有关该应用的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    请查看我的以下回复:

    这超出了 IEEE802.3bw PHY 的工作范围。  

    Vishal ]是的、您是对的、我们知道这一点。

    PHY 是否会从本质上侦听与其他两个正在进行通信的 PHY 的线路?

    Vishal]是的、TI PHY 将侦听另两个 phy/Automotive 以太网端点(主站和 Salve)已彼此通信的线路。

    如果是、PHY 将无法知道信息是来自主器件还是从器件 PHY。

    Vishal ]我们设计了硬件电路来将单向流量信号与与另两个正在进行通信的 PHY 的线路分离。 即、此电路的输出是两个差分对、一个是从主设备传输到从设备的 PAM 3信号、另一个是从设备传输到主设备的 PAM 3信号。  

    我们只是想了解 TI PHY 是否具有任何特殊的配置/设置、仅用于 解串/解码从(已知源)主设备在从模式下配置时接收到的信号、反之亦然。

    此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法确认这是否适用于 DP83TC811。

    您可以在实验室中使用 DP83TC811EVM 或 DP83TC811SEVM 进行实验。

    它可能可以正常工作、但您需要有一个连接到811的方向耦合器、以防止它传回伙伴。