This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B 为 USBC 电缆的电源接收器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65987D, TPS65982-EVM, TPS65987DDJ, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839513/tps65983b-tps65983b-being-a-power-sink-from-usbc-cable

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS65982-EVMTPS65987EVMTPS65987DDJTPS65988

如何将 TPS65983B 设置为由 USBC 电缆供电并用作客户电路的电源?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否可以访问最新的 TPS65983B 应用配置工具? 否则、您需要使用产品文件夹中的链接进行申请。

    TPS65983B 受限于遵循 Intel Thunderbolt 参考设计、这些限制在应用配置工具中定义。 您可以使用工具修改允许的拉电流和灌电流功能。 这些设置将定义 PD 控制器如何提供和接受 PD 电源协议。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    非常感谢您的回复。 我找到   了 TI 的 TPS6598X 应用配置工具。 它是否支持 TPS65983B? 在哪里可以购买硬件/下载电缆?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先、我想检查您是否在 Intel Thunderbolt 参考设计中使用了 TPS65983B。 如果这不是这样的设计、则应切换到不同的器件、例如 TPS65987D、该器件不受 Thunderbolt 参考设计的限制。

    接下来、确保您使用的是专为 TPS65983B 设计的应用配置工具。 在您获得访问权限后、您可以在"安全软件"文件夹中找到它。 除了'83B 之外、该工具还有其他版本。

    该工具将为'83B 生成已配置的固件。 如果这是 Thunderbolt 参考设计、则可能需要将固件合并到系统固件中、然后刷写或下载固件。

    此外、您还需要查看 TPS65983B 安全软件文件夹中的固件用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想检查您是否在 Intel Thunderbolt 参考设计中使用了 TPS65983B。 如果这不是这样的设计、则应切换到不同的器件、例如 TPS65987D、该器件不受 Thunderbolt 参考设计的限制。

    是的、我在 Intel Thunderbolt 参考设计中使用 TPS65983B。  

    接下来、确保您使用的是专为 TPS65983B 设计的应用配置工具。 在您获得访问权限后、您可以在"安全软件"文件夹中找到它。 除了'83B 之外、该工具还有其他版本。

    上周我填写了访问请求、但尚未听到任何反馈。 可以帮帮你吗?

    该工具将为'83B 生成已配置的固件。 如果这是 Thunderbolt 参考设计、则可能需要将固件合并到系统固件中、然后刷写或下载固件。

    此外、您还需要查看 TPS65983B 安全软件文件夹中的固件用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    能否在 TI.com 上双击 My Secure Software 链接? 现在、我向您展示了已被授予访问 TPS65983B 设计文件夹的权限。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    我找到了 TPS6598X 配置工具并单击"Get Software"。  然后、该页面显示它不再可用。  

    可以帮帮你吗? 我可以给你电子邮件地址吗? 我无法在此处附加屏幕截图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TPS65983B 的工具与其他 PD 控制器工具分离。 我向您展示了如何访问正确的设计文件夹。 请尝试一下、并告诉我它是否起作用。

    请访问 www.ti.com

    2.检查右上角的登录信息。 如果您尚未使用电子邮件和密码登录。

    3.访问 myTI 的链接。

    4.在"我的活动"标题下、查找指向 mySecure 软件的链接。 点击此链接可访问 TPS65983设计资源。 它应如下所示:

    如果这不起作用、请告诉我。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    TI 是否有任何 TPS65983B 评估板可供购买?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    否、TI.com 上没有 TPS65983B 评估板。

    假设 TPS65983B 器件将放置在支持的 Thunderbolt 参考设计之一上、并且该参考设计的 USB PD 部分将完全按照指定的方式实现。

    其他 TI USB PD 控制器具有可供购买的评估板。 TPS65982-EVM 和 TPS65987EVM 就是一些示例。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    我可以将 TPS65987D 用于 Thunderbolt 应用吗? 65983B 和65987D 之间的主要区别是什么? 请提供建议。 我可以和您进行电话会议来讨论我的应用程序吗?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有推荐的 Thunderbolt 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、英特尔提供适用于 TPS65987D 和 TPS65988的 Thunderbolt 参考设计。 您将需要从 TPS65987DDJ 产品文件夹中申请对其他设计资源的特殊访问权限。

    一个大标题差异是在内部电源路径上添加了对5A 的支持。 我很乐意回答问题、但不能支持直接呼叫。 您是否与当地 TI 支持部门联系?

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我在马里兰州盖瑟斯堡。 我在当地的 TI 支持人员是谁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 从 TPS65987DDJ 产品文件夹中申请其他设计资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 TPS65987DTPS65988推荐 Intel Thunderbolt 参考设计?我无法从英特尔的网页找到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TPS65987DDJ 产品文件夹 http://www.ti.com/product/TPS65987DDJ

    在"更多信息"下查找链接、以请求访问安全软件设计资源。 从这些信息开始、让我们从那里开始。

    此致、

    Scott