This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:连接方法

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833216/tca9517-connection-method

器件型号:TCA9517

尊敬的所有人:

我们的客户想询问 TCA9517的连接方法。

如下图所示、在 TCA9517的 B 侧和 A 侧连接多个连接的连接方法是否存在任何问题?

此外、如果您目前有任何疑问、请告诉我。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自一个 B 侧的"低"输出将不会被其他器件上的"B"侧正确接收(它们将被解释为高电平)。  因此、这种连接方法适用于左侧器件和一个右侧器件之间的通信、但不适用于右侧器件之间的通信。

    顺便说一下、我们发布了一个用于 I2C 的新设计工具、旨在让您更轻松地了解不同器件之间的有效连接。  您可以在此处找到它:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    我们的客户提出以下问题。

    在②以下电路的情况下、器件 A 侧 Δ I 被驱动为低电平时的流是否如下所示?

    ”当 device② Ω 的一端被驱动为低电平时,device② Ω 的 B 侧输出0.5V 电压。 ①、器件 A 侧的输出 Δ I 变为开路、电压变为0.5V。 接下来、器件的 B 侧② Ω 和③ Ω 无法识别低电平、因此 A 侧输出为开路。"

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此描述正确。

    此致、
    最大