This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:冷备用或部分电源条件

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835055/ds90lv004-cold-sparing-or-partial-power-conditions

器件型号:DS90LV004

我们有一种设置,在这种情况下,此部件可能会断电,而驱动它的 FPGA 则可能会通电。 在这种情况下、是否有任何有关这是否会导致电路板 VCC 平面上电的信息? 我们在没有数字控制的跳线上有使能线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只有一个 Vcc 引脚、您能否发送原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、我想它实际上是 VDD。  我无法发送原理图、但实际上没有任何内容。  不同电路板上的 FPGA 驱动到该部件、该部件通过硬接线使能引脚接地。  在每个方向上有5个。  它们由不同的电源供电、因此在 FPGA 发送数据时可能会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenni、

    数据表中没有关于当 VDD = 0伏时的 IIN 的直接规格。  此外 、绝对最大输入规格为 VDD + 0.3V。  如果输入在器件 VDD = 0伏时由 LVDS 信号驱动、则违反此规格。

    电路板很可能会通过 DS90LV004输入二极管开始加电至 VDD。

    此致、

    Lee