This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810 CFP2是否支持200g?

Guru**** 2911880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834006/ds250df810-can-ds250df810-cfp2-support-200g

器件型号:DS250DF810

您好、先生、

由于 CFP2 DCO 可支持高达200g 的电流、DS250DF810能否支持 CFP2 DCO 200g? 还是仅100G?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS250DF810支持25.78125Gbps NRZ 速率、适合用于 CAUI-4芯片到芯片或芯片到模块应用、例如4x25G CFP2接口。 该重定时器器件型号不支持50G PAM4以太网数据。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们是否有可支持50G PAM4以太网数据的转接驱动器建议部件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    让我们在内部讨论这一点。 请向 Rodrigo 和我发送电子邮件、以便我们讨论我们的选项。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、我已经给您发送了内部电子邮件。

    因此、

    -Rodrigo