This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:cameralink。 全模式

Guru**** 2893080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842851/ds90cr287-cameralink-full-mode

器件型号:DS90CR287
主题中讨论的其他器件:DS90CR288A

我想设计一个完整的 Cameralink 模式。 建议使用哪种编码和解码芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90CR288A 是随附的 DS90CR287解串器。 但是、Cameralink 产品系列目前有些陈旧、您会发现 FPD Link III 技术根据您的应用而更加有用。 请在 此处查看 FPD Link III 技术:http://www.ti.com/interface/fpd-link-serdes/overview.html

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的耐心等待

    我有一些问题
    1.如果我使用3层288,是否可以完成底座、介质、全模式?
    2.一个288的底座,加上一个 DS90C388的底座,可以设置为全模式?
    3.如果电路板是两个 DS90C388的组合、摄像头是287、基本模式、我是否仍能正确解算信号?
    4.如果我的主板想完成基本模式、基本模式、完整模式、我能推荐一个特定的芯片模型吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关摄像头链路模式的不同位分配的信息、请参阅此应用手册、尤其是第3节: http://www.imagelabs.com/wp-content/uploads/2010/10/CameraLink5.pdf 

    基本模式需要1个芯片、中等模式需要2个芯片、全模式需要3个芯片。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    建议使用的芯片 DS90CR288A 和 DS90CR287吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些很可能是此应用的最佳器件。

    此致、

    Casey