This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:悬空不使用引脚时的输入状态

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834562/tca6408a-input-state-when-floating-unuse-pin

器件型号:TCA6408A

尊敬的 E2E:

我们想知道输入电压或状态、方法是在我们悬空 Unuse 引脚时通过 I2C 读取 TCA6408A。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    该器件的 P 端口在设置为输入时不参考接地或 Vcc、因此引脚实际上是悬空的。 浮点引脚的值可以是任何值。 通常情况下、引脚上的寄生电容将通过空气或其可能找到的任何寄生路径放电。 因此、在大多数情况下、我猜是读取 GND 的值。 如果环境或电路板看到大量电气噪声、则引脚可能会看到高于 VIH 电平的尖峰。 电路板上的任何串扰也会导致寄生电容充电和放电。 悬空引脚的值真的未知、可能会根据多个因素而变化。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    客户遇到的问题是、他们在同一 PCB 板上更换 TCA6408A、但从浮点引脚读取的结果不同。

    他们认为这是 IC 问题。

    你怎么想?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您的意思是客户问题会受到什么影响?

    您是否有我们可以查看的原理图?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    客户将 P03-P07保持开路或悬空。

    他们将在生产线上读回所有引脚状态。

    对于悬空引脚、它们可以始终在不同的电路板上读取高电平或低电平状态。 它们预期读为"低"状态。

    问题是、他们可能会读取高电平状态的电路板。 在他们更改新 IC 后、状态可能会变为低电平。

    我们的问题是、更改 IC 为何会在相同的测试环境和 PCB 板上更改状态?  

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我唯一能想到的两件事是:

    1) 环境中的噪声(电气噪声)可能会产生影响。

    2) 2)进入浮动节点的泄漏电流可能因 IC 而异

    我们建议客户参考所有输入引脚。 如果引脚悬空、则可以通过将未使用的引脚设置为输出来引用它们。

    -Bobby