This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:每个下行端口的 VBUS 电容器

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834688/tusb4041i-vbus-capacitor-for-each-downstream-port

器件型号:TUSB4041I

大家好、

数据表显示了每个下行端口的 VBUS 电容器的以下信息。



另一方面、  下行端口 VBUS 电源线所需的 USB 2.0规范必须在不低于120 μF (CHPB)的情况下被旁路掉。
数据表是否拼写错误?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    120 uF 的要求是"每个集线器"的要求、而不是每个端口。  较大的电容器可提供更高的浪涌电流稳定性、建议使用、但不需要。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的友好支持。

    如果120uF 是"每个集线器"的要求、我认为22uF x 4端口(=88uF) 不符合120uF。
    我们应该如何考虑?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    为了满足集线器每端口电源开关的功能要求、需要最小22uF 的电容。  正确的做法是、为了满足预期的 USB 规范、应使用更大的电容器来满足每个集线器120 μ F 的要求。  如果启用了电池充电、我建议每个端口100 uF。

    此致、

    JMMN