This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:未载入 BIOS

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828805/xio2001-bios-not-load

器件型号:XIO2001

你好!!

当我插入 PC 时,BIOS 无法启动,它一直在重新启动。

我认为 BIOS 知道主板已插入(带有现有插针),但 XiO 无法启动。

您知道我们之前是否必须加载某些配置吗?

我们使用的配置与不带 EEPROM 的评估板相同。 但 Eval 工作正常!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给合适的人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 EEPROM。

    您自己的电路板是否与评估板相同、或者您是否进行了任何更改?
    在没有任何 PCI 设备的情况下工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的帮助。

    我的设计与评估板相同、卸下 PCI 连接器并集成 PCI 板。

    PCI 板的除垢是一种旧的除垢方法。

    如果我去 除PCI 芯片、XIO2001工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我还有原理图。

    请 看一下。 我可以很私人地把它寄给你。

    请告诉我。

    非常感谢您的参与。

    此致、

    马同西亚诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    非常感谢!

    我找到了问题。 它是上拉的功率。

    我们用于 PCI 的芯片在 IO 的电源方面有一些奇怪的东西、我们将其设置为5V、无论 VIO 如何、它都必须是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    好的、太棒了!

    非常感谢您分享此信息。

    此致、

    马同西亚诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们为 PRST\引脚加载上拉电阻、则不加载 BIOS