This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:SDI 自适应电缆均衡器 LMH0344/LMH0394、哪一项更适合 lmh0341?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341, LMH0394, LMH0344, LMH0324, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834879/lmh0341-sdi-adaptive-cable-equalizer-lmh0344-lmh0394-which-is-more-suitable-for-lmh0341

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件: LMH0394、 LMH0344、 LMH0324、 LMH0340

在 LMH0341 (SDI 至 LVDS)应用中:

SDI 自适应电缆均衡器 LMH0344/LMH0394、适合 LMH0341?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    LMH0394是在 LMH0344之后推出的。 因此、从性能的角度来看、LMH0394是一个更好的选择。

    大约2年前发布的 LMH0324的性能优于 LMH0394。 请查看 LMH0324和 LMH0394数据表、并确定哪一个适合您的应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢、Nasser

    提出另一个问题:

    以下解决方案是否可用?LMH0340 + LMH0394或 LMH0324、其在 LMH0340的 SDI 输出和 LMH0394/0324的 SDI 输入差分电压之间没有太大匹配、适用于单端应用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 LMH0394或 LMH0324。 LMH0324具有更低的功耗和更长的电缆长度。 根据您的应用和要求、您可以使用这两种器件之一。

    此致、Nasser