This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:实际功耗

Guru**** 2429800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832418/dp83869hm-real-consumption

器件型号:DP83869HM

您好!

我创建了一篇有关 DP83869HM 消耗量的新文章。

我在 TI 论坛上阅读了一些有关功耗不匹配信息的文章、您(TI 团队)始终说"下一个版本将提供正确的信息..."

好的、但是这个新版本是什么时候发布的? 我们目前使用该组件设计了2个项目、但我们不知道每个电源消耗了多少毫瓦...

第二个问题:您给出50%利用率的总消耗量。 是否可以在2个电源模式和3个电源模式下获得每个电源的最大功耗(在数据表中)?

资料来源: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/785209?DP83869HM-Require-detailed-current-draw-specifications-for-three-supply-mode&keyMatch=DP83869H&tisearch=Search-EN-Support

谢谢

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGMII 至1000M 的最大电流要求

    适用于3电源选项

    2.5V:100mA

    1.8V:55mA

    1.1V: 200mA

    VDDIO (3V3):80mA

    对于双电源选项、

    2.5V:155mA

    1.1V: 200mA

    VDDIO (3V3):80mA

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复。

    对于最坏情况(1000Base-TX 至1000Base-X)、是否可能具有相同的值? 我想您给了我 RGMII 到1G 铜的消耗量、对吧? 您确认这是100%利用率吗?

    谢谢

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些数字用于100%利用率、随机内容、随机大小0至1512字节。

    000Base-TX 到1000Base-X:1G 介质转换器模式需要此功能?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、我目前正在设计1G 介质转换器。

    RGMII 至1G 铜缆模式是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您计划使用哪种配置?

    a) 2个电源  

    b) 3电源  

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我想我将使用2电源模式、但如果您将这2种模式的功耗设置为1、将会非常有趣。

    也许有人会使用另一种模式、并且会非常了解此信息。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查找以下3个电源案例的最大功率数。 以下数字是针对100%利用率、随机数据包内容、64至1512字节的随机大小进行测量的。

    2V5: 250mA

    1V8:75mA

    1V1: 100mA

    VDDIO:3.3:20mA

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    您给了我3 种电源模式的功耗、但忘记了2种电源模式...

    正如我说过的、通常我应该使用2电源模式。

    谢谢

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于两个电源选项、请添加1.8V 至2.5V 电流消耗、因为内部 LDO 通过2.5V 电源生成1.8V 电压。

    您计划何时将电路板投入生产?


    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息。

    我们需要事先做一个原型、但如果电源设计第一次可以好、那就好了。 关于原型、如果我们能在一个月内制造、那将是完美的。

    谢谢

    BR

    Alex