This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848J/DP83848K 数据表中的热性能信息...

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J, DP83848C, DP83848VYB, DP83848K, DP83848I, DP83848YB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835549/dp83848k-thermal-information-in-datasheet-of-dp83848j-dp83848k

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他部件:DP83848JDP83848CDP83848VYBDP83848IDP83848YB

你好吗?

我觉得数据表中的热性能信息有误、所以我写这个线程。

通常、我认为结至电路板热阻(R_R θ θJB)低于  结至环境热阻(R_R θ θJA)。

但 DP83848J/K 的热阻是颠倒的。

这是与 DP83848C/I 和 DP83848VYB/YB 的比较表。

产品名称

DP83848J (0.80美元)

DP83848K (0.95美元)

DP83848C (2.15美元)

DP83848I (2.20美元)

DP83848VYB (14.20美元)

DP83848YB (16.60美元)

封装 WQFN-40 LQFP-48 HLQFP-48.
R_R θ θJA (结至环境热阻) 31.7°C/W 73.9 °C/W 40.1 °C/W
R_R θ θJC (top)(结至外壳(top)热阻) 8.8 °C/W 30.9 °C/W 25.5 °C/W
R_R θ θJB (结至电路板热阻) 40.5 °C/W 37.2 °C/W 21 °C/W
R_m θJC Ω(bot)(结至外壳(底部)热阻) 5.5°C/W 不适用 3.6°C/W

我使用 RMII 审查了更小、更便宜的产品在小型系统中很好、但热性能信息让我感到尴尬。

请回顾这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们需要检查热模型以确认这一点。 跟踪此信息需要一些时间。 我将在本周结束前发送更新。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Aniruddha。

    周末之后,您的回复没有任何回应。

    我是否误认为数据表或检查延迟?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    通过查看我们的特性数据、 数据表中提到的 R_J ü θJB 值是正确的。

    此致

    Aniruddha