This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75976A-EP:如何计算结至电路板热阻和此器件的功耗。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842818/sn75976a-ep-how-do-we-calculate-junction-to-board-thermal-resistance-and-the-power-consumption-of-this-device

器件型号:SN75976A-EP

我们如何计算结至电路板热阻和该器件的功耗。 为了进行热分析、我们需要这些信息。

提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于功耗、您可以使用 CPD 参数。

    请注意、这是空载电流。   将根据输出负载产生额外的功率耗散。

    与结至电路板热指标相关的问题。  我将请求对其建模。  此过程需要~2周。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 SN75976A1MGGREP 的热性能数据

    Theta JA-High K 41.9    
    Theta JC、Top   9.1    
    Theta JB      7.4.    
    PSI JT         0.3    
    磅/平方英寸 JB        7.4    

    感谢您的耐心等待。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你