This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:驱动器电容

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833424/thvd1450-driver-capacitance

器件型号:THVD1450

你好  

我对 THVD1450的负载有疑问。 现在、我了解这是1/8 UL。 因此、对于一个 THVD1450、这将是96KOhm 电阻。  

但它的电容是多少? 在使用 THVD1450器件构建256块电路板之前,我只是想用这个值来模拟其负载电容:)  

谢谢

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    这是一个好问题。 您可以使用25pF 作为标称值 来评估 THVD1450的差分驱动器输出电容。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的回复。 我的 RS485总线上有128个节点。 如果我尝试在单个驱动器传输到总线中的另一个节点时仿真单个驱动器上的负载电容、

    a)我是否必须使用128x25pF = 3.2nF 的容性负载对其进行仿真?

    b)它是否仅为25+25=50pF、因为其他126个节点将被关闭?  

    我不确定节点电容是否会加载总线、即使它处于关闭或高阻态?  

    谢谢

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我想我会听到蜂鸣声。 如果您的 RS485总线上有器件、则无论器件是否已禁用/高阻态/关断、每个器件的电容都将出现。 电容是由寄生效应引起的(基本上是两个并联板和一个介电常数相隔一段距离)、并且由于驱动器/接收器由晶体管组成、它们将附带一些迹线电容、Hao 估计其典型值约为25pF。  

    这意味着、由于收发器加载总线(这不包括电缆的寄生电容)、您将具有128x25pF 的电容。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 有道理。 我只是想确认我的想法。 非常感谢 Bobby。