This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:Genlock 的噪声注意事项

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827380/lmh1981-noise-consideration-for-genlock

器件型号:LMH1981

大家好、

对于作为锁相电路的 LMH1981、存在有关输入噪声的问题。 请帮帮我。

1.如果输入端有噪声,锁将被释放? 导致这种情况的噪声级别是多少? 例如50ns 脉冲

2.如果1. 是否正确、并将施加小于该值的小噪声、HSOUT 和 VSOUT 是否响应输入?

关于图12。 在 D/S 上、我可以看到 Vsnyc 的两个脉冲。 在这种情况下;

 3-1. 系统是否应该忽略这些脉冲?

 3-2. 这是 NTSC 情况、其他信号是否具有相同的情况? (两个 VSnyc 脉冲)

 3-3. 是否可以在启动时间之后应用 Vsync?

此致、

Kotaro Yamashita