This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:您能否在正常工作/动态时对去抖滤波器进行编程?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834156/sn65hvs881-can-you-program-the-debounce-filter-during-normal-operation-on-the-fly

器件型号:SN65HVS881

E2E、  

 

我们有一个问题要问:可以使用 DB0/DB1引脚设置去抖滤波器。 它们能否在正常运行/运行时对去抖滤波器进行编程? 或者他们只能在启动时执行它?

 

我们是否有任何与 SN65HVS881相似的器件正在开发中? SN65HVS881看起来有点旧。

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    DB0/DB1引脚直接控制做出不同时钟选择的数字多路复用器、并可即时对去抖滤波器进行编程。

    请参阅 产品选择表中与 SN65HVS881相似的器件( 此处为链接)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    对于旧的881、为什么883新版本限制为85C 而不是125C?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amjad、

    下面是我们产品系列中的工业串行器。 您可以 从下表中选择最适合您的应用的器件:

     

    SN65HVSxxx

    880

    881.

    88

    8883

    885)

    电源(V)

    18-30.

    10-34.

    温度支持

    85°C

    125°C

    125°C

    85°C

    125°C

    5V 输出

    ●μ A

    ●μ A

    ●μ A

    ●μ A

    欠压指示器

    ●μ A

    ●μ A

    ●μ A

    ●μ A

    奇偶校验

    ●μ A

     谢谢、

    Saminah