This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:阈值电压

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835042/sn65hvd3086e-threshold-voltage

器件型号:SN65HVD3086E

团队、  

数据表显示:“内部上电复位电路将输出保持在高阻抗状态,直到电源电压达到器件可靠运行的水平”。  但我找不到指定阈值电压的任何地方。   

你可以帮帮我吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktorija、

    我曾尝试通过我们的内部服务器亲自了解这一点、但无法找到任何内容(似乎此信息存储在我无法访问的旧数据库中)。

    我已在该器件上标记了我们的主题专家、他将为您进行调查。 请注意、我们周末为3天、因此请在周二之前回复。

    感谢您的耐心等待。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    POR 电路的阈值约为2.4V 至2.7V。 此特性可防止器件在电源准备就绪前产生非理想信号。 如果 您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao