This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:冷备用或部分电源条件

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834999/sn65lvds180-cold-sparing-or-partial-power-conditions

器件型号:SN65LVDS180

我们有一种设置,在这种情况下,此部件可能会断电,而驱动它的 FPGA 则可能会通电。 在这种情况下、是否有任何有关这是否会导致电路板 VCC 平面上电的信息? 我们将使能线路设置为方向、因此如果一个为高电平、另一个为低电平、这些线路没有数字控制。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenni

    接收器包括一个上电复位电路。 当电源电压降至1.5V 以下(或正在开启且尚未达到1.5V)时、上电复位电路会将接收器输入引脚设置为高阻抗状态。

    谢谢

    David