This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:允许的最大结温

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834997/xio2001-max-allowed-junction-temp

器件型号:XIO2001

团队、

XIO2001IZGU 的最大虚拟结温为105°C

该部件的最高存储温度为150°C

虚拟结温是否为此部件允许的最大结温?

此致、

Aaron

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虚拟结温与允许的最大结温相似、但并非基于实际测量、而是基于模型。