This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211RPTREVM:信号输入/信号输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211RPTREVM, TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842373/tusb211rptrevm-signal-in-signal-out

器件型号:TUSB211RPTREVM
主题中讨论的其他器件: TUSB212TUSB211

大家好、

我收到 了有关 TUSB211RPTREVM 的请求。

是否可以有一些信号输入/信号输出示波器图?

请告诉我!

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是指波形还是眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio

    有关眼图波形、请参阅第8.2.3节

    另请考虑使用 TUSB212代替 TUSB211、这与 TUSB211相比有了进一步的改进。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种方法。

    他们希望使用信号 VIN 和信号 VOUT 通过一些真实的屏幕截图来评估 EVM 的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求、以便我可以发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请查看您的收件箱。