This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:面板屏幕闪烁问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, SN75LVCP601, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833810/sn75dp130-panel-screen-blinking-issue

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP601DS80PCI402

您好~
我们在 项目中并通过外部引脚配置设计了 SN75DP130、以设置 EQ (我们不使用 I2C I/F 控制)、从而补偿 PCB 通道损耗
当前、当我们尝试交换电缆(MB 到前面板板)时、系统出现面板屏幕闪烁  
故障症状将消失、您能给我一些建议、并检查我们的问题、如下所示?

问题1:如下所示,我们的 EQ 配置设置是针对电流设置的自适应模式(低振铃 EQ 增益)吗?
Q2:根据您的经验,适合使用什么 EQ 增益(高振铃或低电平)??

[面板规格] eDP 2.7GHz 1 LAN
[英特尔 CPU VBIOS 设置]
预加重:0dB
电压摆幅:200mV

[均衡配置]
ADDR_EQ (引脚3)->PD 4.7K
CAN_SINK (引脚10)->PD 1M

[ PCB 和电缆长度]
MB PCB 长度(Intel CPU 到连接器):~ 5英寸(FR4)
电缆长度(MB 前面板):~33cm (100 Ω 差分 UL10064 AWG#32)
前面板板(连接到 DP130的连接器):~ 3.5英寸(FR4)
前面板板(DP130至连接器):~1.4英寸(FR4)
电缆长度(连接器到 eDP 面板):~18cm (100 Ω 差分 UL10064 AWG#32)

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    当您尝试交换电缆(MB 到前面板板)时,这是您要交换的电缆吗?

    电缆长度(MB 前面板):~33cm (100 Ω 差分 UL10064 AWG#32)

    您使用的另一根电缆会导致闪烁消失?

    您是否能够运行 DP 电气合规性? 如果没有、您是否有可捕获 AUX 链路训练流量的 DP AUX 监视器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复、请参阅以下我的回复、我们假设如果使用边界电缆是兼容的问题

    目前我们不确定我们的电流设置 是否理想? 因此、我们会询问您的 Q1 和 Q2。  

    问题1:如下所示,我们的 EQ 配置设置是针对电流设置的自适应模式(低振铃 EQ 增益)吗?
    Q2:根据您的经验,适合使用什么 EQ 增益(高振铃或低电平)??

    当您尝试交换电缆(MB 到前面板板)时,这是您要交换的电缆吗?

    电缆长度(MB 前面板):~33cm (100 Ω 差分 UL10064 AWG#32)

    -->是的

    您使用的另一根电缆会导致闪烁消失?

    -->我们更改同一个

    您是否能够运行 DP 电气合规性? 如果没有、您是否有可捕获 AUX 链路训练流量的 DP AUX 监视器?\

    -->我们已在 EVT 阶段运行电气合规性,结果已通过,  我们将在使用缺陷电缆时再次测量电气合规性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    有关问题1、请参阅 SN75DP130数据表的表1。 对于 ADDR_EQ VIL 和 CAD_SNK VIL、均衡器是固定的、但会根据链路训练级别更改均衡级别。  

    对于问题2、它取决于系统。 但是、如果您换用另一根电缆、并使其飞走、并且电缆相同、则似乎电缆损坏了。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复、请查看以下内容

    对于问题2、它取决于系统。 但是、如果您换用另一根电缆、并使其飞走、并且电缆相同、则似乎电缆损坏了。

    -->闪烁的症状并不总是出现,当系统在室内(TA:40度)老化时很容易重现,我们知道缺陷电缆的信号质量很差,

      但如果 DP130的 EQ 设置不合适,加上电缆有缺陷,我认为 我们的系统很容易 发生数据损坏, 这就是我们要问的原因。

    使用 您的其他 I/F 器件经验时、您是否具有如下所示的参考数据

    (例如、SATA 转接驱动器(sn75lvcp601)、PCIe 中继器(ds80pci402))

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    DP130数据表的第7.8节中提供了类似数据。  

    对于边缘电缆、我无法肯定闪烁问题的根本原因是均衡器设置。 您是否有一个可以捕获链路训练进度的 AUX 监视器? 这将使我们更深入地了解问题所在。

    当 EQ_I2C_ENABLE 位设置为0时、均衡器设置根据链路训练的 snoop 值固定。 您可以尝试将 EQ_I2C_ENABLE 位设置为1、然后手动更改 EQ 设置以查看它是否改善了闪烁行为。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复,下面是我们的测量结果,缺陷电缆似乎比正常电缆弱。

    我 尝试调节来自 x86输出的摆幅和预加重、然后故障症状将消失、  

    我将在调整 x86输出或手动更改 EQ 设置时确定最佳抖动裕度。