This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422软件或源代码。

Guru**** 2912380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838357/tusb422-tusb422-software-or-source-code

器件型号:TUSB422

你(们)好  

目前我使用的是 TUSB422软件、我可以通过微控制器获取源代码或软件进行控制吗?

我的电子邮件地址。

 johnhoggtechnicalsolutions@gmail.com

谢谢

Amer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amer

    您可以直接从 TUSB422产品页面 http://www.ti.com/product/TUSB422申请 TUSB422软件

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我已提出要求,但没有收到回复的源代码。  使用 TUSB422的 I2C 配置以从主 USB Type C PD 电源提供20V 电压时遇到问题。

    谢谢

    Amer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amer

    很抱歉、由于请求获得批准的延迟、我在内部转发了您的请求、并要求尽快批准。

    在20V、 TUSB422 是 Type-C 端口控制器(TCPC)、它只是电力输送的物理层。 所有 PD 协议都需要在用作端口管理器并控制 TUSB422的微处理器中实现。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amer

    您应该会收到有关您的软件请求的批准消息。

    谢谢

    David