This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:器件损坏

Guru**** 2958610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843068/ds26c31t-damaged-device

器件型号:DS26C31T
主题中讨论的其他器件:ISO3086

大家好、员工

数据通过器件之间的通信在后续 IC 之间传输。
① DS26C31TM→DS26LV32ATM
② DS26C31TM→ISO3086DW

对于 μ ②、仅 DS26C31TM 损坏、无法进行通信。
(仅使用连接的2个和3个引脚)

我们测量了受损 DS26C31TM 的(2引脚)电阻值、并将其短接在 GND 之间。

器件组合中没有通信故障(器件损坏)①。

DS26C31TM 因以 μ ②为单位的连接而受损的原因可能是什么?
(以 μ ②为单位的器件连接是否会导致问题?)

(差分信号线路不使用 ESD 保护元件)

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    ISO3086的最大输入电压高于 DS26C31。 这可能是接收器不显示损坏的原因。 关于造成损害的原因,我有几个澄清问题:

    1.您能否分享 DS26C31与 ISO3086的连接方式?

    2.总线处于什么条件下? 除驱动器之外、还有什么可能导致电压或电流尖峰的东西?

    3.在测量损坏的器件时、发现引脚3-4 (驱动器总线输出)内部对地短路。 是这样吗?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric-San

    我将检查它、请稍候。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San

    由于电路图是机密信息、我们不想向公众披露。
    我想将其发送到 Eric 的私人电子邮件地址。

    这是可行的吗?

    此致 cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件支持的线程