This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:EQ 的基本问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834846/tmds181-basic-questions-for-eq

器件型号:TMDS181

大家好、团队、

我需要快速检查以下项目。 请提供以下问题的答案吗? 如果数据表上有答案、请允许我回答。 这些问题适用于自动配置。

请告诉我信号均衡的时序。 是否在检测到输入频率后为180us?
2.连接电缆期间 EQ 配置是否动态变化?
3.您能告诉我如何确定 EQ 等级吗?
4.如果不调整信号 EQ、TMDS181是否会旁路该信号?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San

    均衡器用于清除电路板走线和电缆中的码间串扰(ISI)抖动或带宽受限的损耗。 TMDS181通过设置 EQ_SEL/A0引脚或通过 I 2C reg0Ah[5]来支持固定接收器均衡器(重定时器和转接驱动器模式)和自适应接收器均衡器(重定时器模式)。 当 EQ_SEL/A0为高电平时、EQ 增益固定为14dB、当设置为低电平时、EQ 增益设置为7.5dB。 当 EQ_SEL/A0引脚保持悬空时、TMDS181在自适应均衡器模式下运行。 EQ 增益根据数据速率自动调节、以补偿迹线或电缆损耗。

    第1页寄存器0x4Eh 和0x4Fh 反映了自适应 EQ 值。

    遗憾的是、我没有对问题1的答案。  

    谢谢

    David