This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:交换正负引脚、DP 和 Dn

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834609/sn65dphy440ss-swap-positive-and-negative-pins-dp-and-dn

器件型号:SN65DPHY440SS

团队、

为了使布线更简单、我们的客户希望将 DxxP 与 DxxN 引脚的使用交换。  因此、正极在输入端变为负极、在输出端进行相同的交换。

这可以通过 SN65DPHY440SS 实现吗?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    DPHY440不支持极性反转、因此必须在拉电流和灌电流之间保持相同的极性。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我绘制了一个简单的图来展示我的意思。  我想确保我正确地解释了它。   我认为极性反转是您在仅反转其中一个拉电流或灌电流时会使用的功能。  在本例中、这两个都是反相的。

    您可以确认吗?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    否、DPHY440不支持极性反转、上述建议在 DPHY440默认状态下不起作用。

    它的唯一工作方式是、如果 DPHY440处于 I2C 模式且始终仅启用 HS 模式。

    谢谢

    David