This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:HDMI 2.1 ESD

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839636/esd204-hdmi-2-1-esd

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件:ESD122、 TPD4E02B04

你(们)好,先生

我知道 TI 有 HDMI 2.1 ESD 解决方案吗?
我们有 KVM 客户请求解决方案,如果可能,我想脱机讨论此机会

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    如果您想给我发送电子邮件、请访问 c-phillips@ti.com

    我们的 HDMI2.1最佳器件是 ESD122或 TPD4E02B04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    非常感谢。

    ESD122和 TPD4E02B04数据表显示了 HDMI 2.0/1.4、您是否要对其进行修改? 或者将来有新的器件型号。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在未来进行研究、但这取决于系统、因为您只有如此多的此信号损耗预算、ESD 器件将占用~0.2pF 的损耗预算、因此需要在仿真或测试中与您的进行验证 布局以查看其是否正常工作。

    我们在每个器件各自的产品文件夹中提供了可用的 s 参数、使您能够对电路板设计进行高速仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢或您的支持。

    Hugo