This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:TS3DV621是否可以进行5线路 LVDS 信号开关

Guru**** 2838760 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV520, TS3DV520E, TS3DV621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833919/ts3dv621-can-ts3dv621-do-5-line-lvds-signal-switching-switch

器件型号:TS3DV621
主题中讨论的其他器件:TS3DV520TS3DV520E

你(们)好

我想使用 LVDS 信号开关 TS3DV520、我在网站 HDMI、Dipsplay 端口中找到它、 但他只有4个通道、我有5组 LDVS 信号线路、4组数据、一组时钟、您能告诉我 AUX 芯片可以用作时钟输入/输出吗、我看到书中实际写的规范可以做 LVDS 信号开关、 但 LVDS 信号开关可以执行五行吗?

此外、如果我使用 TS3DV520、我可以使用5组电缆、但 TS3DV520和5S3DV520E 之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、 TS3DV520可用于切换5组 LVDS 信号。  

     TS3DV520和 TS3DV520E 之间的区别在于  TS3DV520E 具有增强的 ESD 保护功能、这在数据表的动态特性中可以看出。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 时钟信号也是 AUX 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TS3DV520没有任何标记为 AUX 的引脚。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,它是 TS3DV621

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TS3DV621中的 AUX 与其余输入没有任何不同、所以可以将其用作 LVDS 时钟。

    此致、

    I.K.