This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:位置建议

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834083/tusb212-location-suggestion

器件型号:TUSB212

您好!

客户计划在具有以下拓扑的系统子板上使用 TUSB212、由于子板尺寸的原因、它可能非常靠近 PD 控制器、距离约5mm。  这样的距离是否合适?  我可以发表评论吗?

MB 上的 USB 主机-->连接器-->系统子板--> TUSB212 --> PD 控制器--> Type-C 连接器

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用集成了 USB 2多路复用器的 PD 控制器? 如果不是 PD 控制器、则不应将其放置在 USB 2总线上。 在这种情况下、TUSB212应靠近 Type-C 连接器放置。  

    注意:PD 和 CC 控制器应仅在 CC 线路上运行、以管理 Type-C 器件检测、Type-C 中/高电流充电等 这假设器件中没有集成 USB2或 USB3多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确认 PD 控制器已嵌入 USB2 MUX。  那么、您对 TUSB212位置有何建议?


    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB212应靠近 USB 2多路复用器放置。 我在5毫米处没有发现任何风险。 子卡有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    子卡尺寸约为39.8mm x 35.5mm

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为位置很好。