This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:是否可以在 USB 集线器之前使用该器件? 我们是否可以直接将 TUSB211 DP、DN 连接到 USB 集线器 DP DN?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833644/tusb211-whether-the-device-can-be-used-before-a-usb-hub-and-whether-we-can-connect-the-tusb211-dp-dn-to-usb-hub-dp-dn-directly

器件型号:TUSB211

大家好、

该器件是否可以在 USB 集线器之前使用? 我们是否   可以直接将 TUSB211 DP、DN 连接到 USB 集线器 DP DN? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您提到将 TUSB211放置在 USB 集线器的上行端口时? TUSB211可直接放置在任何 USB 2总线上。 但是、将 TUSB211放置在 USB 集线器的上行端口不会影响下行端口上的数据。 USB 集线器重新创建数据包并复制所有边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗? 上一篇帖子是否回答了您的问题?