This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 极低温度运行

Guru**** 2756615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117, TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834663/very-low-temperature-operation

器件型号:LM1117
主题中讨论的其他器件: TLV1117

你好。

我有 一个 LM1117 MP-2.5、工作温度范围为0°C 至125°C

我需要一个具有 LM1117 I MP 器件型号且输出电压= 2.5V 的器 件、该器件的工作温度范围为-40°C 至125°C、但我找不到它。

请帮我找到一个吗?

我需要相同的封装/引脚排列/Vout = 2.5V/温度。 范围= -40°C 至125°C

提前感谢

Angelo Silva -巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    TI 还提供了 TLV1117、该器件的尺寸/引脚排列相当于 LM1117。 这里的正确器件型号是 TLV1117-25IDCYR。

    这应该会直接下降、并且额定工作温度范围为-40°C 至125°C。 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这将大有帮助!

    非常感谢!