This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:DVI 开关

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS341A, TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834059/ts3dv642-dvi-switch

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他部件:TMDS341AHD3SS215
您好!
我们将更新目前使用 TMDS341A 的 DVI 开关。
更新的理念是提高/加快性能。 我们现在看的是 TS3DV642、这是一个好选择吗?
此致

Åke μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Åke μ s

    TMDS341A 提供固定8dB 输入均衡和可选3dB 输出去加重功能、可通过5米或更长的 DVI 兼容电缆优化系统性能。

    TS3DV642是一款无源开关、此开关不提供任何均衡和去加重功能。 因此、这两个器件的功能并不等效。  

    除了 TS3DV642之外、还请查看 HD3SS215、它也是一款无源开关。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David 
    任务是、通过最大电缆从两台计算机发出 DVI 信号 5m。 开关之后、显示屏通过最大电缆连接 5米。
    如果我理解您的答案、这是否适用于 TS3DV642?
    是否有任何其他像 TMDS341A 这样的电路具有更高的分辨率?
    TS3DV642在什么解决方案中会有用?
    也许有些愚蠢的问题、但这对我来说是一个新领域。 因此,我感谢所有的帮助。 
    此致 
    Åke μ s 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Åke μ s 

    TS3DV642和 HD3SS215都是无源开关、因此、在开关之前、距离计算机最远5米、在开关之后的最大5米实际上是10米的总电缆长度加上无源开关本身的损耗。 我们需要知道的是、计算机和显示屏可以支持的最大电缆距离。 如果计算机和显示屏不支持~10m 电缆、则需要在 TS3DV642或 HD3SS215的输出端设置重定时器来补偿电缆的损耗。 TI 拥有支持交流耦合 HDMI 的 DP159或支持直流耦合 HDMI 的 TMDS181。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经用10米长的电缆在计算机和显示器之间进行了测试、工作正常。
    因此、我的结论是、我仅从 TS3DV642开始、如果需要、那么我添加 DP159。
    这是一个 DVI 接口、我从数据表中了解到、我应该遵循第17页的应用图21、这意味着 ML 和 Aux 上有耦合电容器。
    此致
    Åke μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Åke μ s

    图21适用于 DisplayPort。 对于 DVI、它需要与适当的上拉电阻器进行直流耦合。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向前一步、向后两步、这是否意味着我应该从图27开始? 图中是否有任何方面。 27我应该考虑什么? 是否有任何关于 DVI 的其他应用建议。

    Åke μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Åke μ s

    是的、请参阅图27。  

    您还可以将 EVM 原理图用作参考: http://www.ti.com/lit/ug/scdu005/scdu005.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    livet går vidare mot vuxenvärlden 65 år det ska vi Nu Fira!

    感谢 大家的帮助、这对我来说非常重要。
    此致
    Åke μ s